This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:输入反向保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210110/tps25947-input-anti-reverse-protection

器件型号:TPS25947

希望使用 TPS25947添加输入反向保护功能、这意味着 GND 引脚为+5V、IN 引脚为0V。

在这种情况下、电路不会损坏。

是否有任何使用 TPS25947或其他器件的建议设计?

我知道的一种解决方案是在电路板 GND 和器件 GND 引脚之间添加一个二极管。

当电路板 GND 为+5V 时、二极管将阻断电压、器件 GND 引脚仍为0V。

但在正常条件下、与电路板 GND 相比、器件 GND 引脚中的电压提升为0.7V。

是否存在任何其他风险?  

第二个问题:

TPS259470"A"RPWR"与 TPS259470"L"RPWR 之间有何差异?  客户询问此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    该器件具有内置的输入反极性保护功能。 无需外部电路。  

    A 表示自动重试型号。 器件将在热关断后重试。

    L 表示锁存型号。 器件将在热关断后锁存。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 客户希望在电缆中使用 TPS259470。

    您可以帮助查看原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    原理图没有问题。

    此致

    G·库纳尔