This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB3差分线路

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: 3220DFP-DGLEVM, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210843/hd3ss3220-usb3-differential-line

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:3220DFP-DGLEVM

大家好、

差分线路在评估板中的连接方式(3220DFP-DGLEVM)原理图图8.原理图(第2页)以及差分线路的连接方式在 HD3SS3220数据表第28页、图8-2。 您能否确认并说明区别? 我们推荐 EVM 原理图吗?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林三

    HD3SS3220是无源 MUX + CC 控制器、因此 HD3SS3220 TX 和 RX 的连接方式无关紧要、您只需确保从端到端的数据路径方向正确。  

    对于 Type-C 插座、TX1/2定义为输出、RX1/2定义为输入。

    因此、对于具有 USB 主机和 HD3SS3220的数据表、数据路径方向如下所示、假设主机 SSTX 是输出、SSRX 是输入。

      

    对于具有 USB 插头的 EVM、数据路径方向相反、如下所示

    这是经过 HD3SS3220和

    因此、两种方案都可以正常运行、您可以选择一种能够实现最简单布局布线的方案。

    谢谢

    大卫