请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 您好!
我正在将 BQ40z50 R3测量仪表用于3S 系统。 设计容量45V 8970mA、测得的排料电流3至4A、预留容量250mA 内腔
但我观察到 RSOC 在放电期间下降得非常快(每2o 到30秒下降1%)。
请帮助我们找到问题。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Abhijith:
请参考我们的常见问题解答、获取所需的信息以帮助进行调试。
此致、
怀亚特·凯勒