主题中讨论的其他器件: IPG-UI
您好!
我正在尝试使用 CTL 引脚控制 CPU 的上电序列、在地址0x38中配置了编程模式、但未正确输出。 最后、我们发现还需要在地址0X5E 中将每个寄存器0xA0配置为高电平、然后允许通过 CTL 引脚控制电源输出。 根据所述的数据表、寄存器0xA0应将每个配置为低电平、然后可通过 CTL 引脚控制电源输出。 我缺少一些细节吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 CTL 引脚控制 CPU 的上电序列、在地址0x38中配置了编程模式、但未正确输出。 最后、我们发现还需要在地址0X5E 中将每个寄存器0xA0配置为高电平、然后允许通过 CTL 引脚控制电源输出。 根据所述的数据表、寄存器0xA0应将每个配置为低电平、然后可通过 CTL 引脚控制电源输出。 我缺少一些细节吗?

尊敬的 Shih:
对于 TPS650861的编程/测试、我们强烈推荐 BOOSTXL-TPS650861。 此评估板允许您使用我们的 OTP 发生器文档和 IPG-UI 软件对 TPS650861进行编程。
对于您当前的问题、可通过以下几个步骤调试编程过程:
1) 1)您可以使用 REG 0xA0手动启用和禁用电源轨吗? 确保您可以成功地更改地址0x5E 中的寄存器设置而不出现问题(尝试使用 REG 0x92位[7:1]更改 BUCK4输出电压)。 写入后读回这些值以确认命令成功。 下电上电将导致所有寄存器重置为默认值。
2) 2) 在 CTL4上应用7V 之前、您将无法读取或写入任何0x38寄存器。 在 CTL4上施加7V 后、我建议设置 REG 0x02 bit [7]= 1、以便使 TPS650861保持编程模式。 完成该操作后、您可以从 CTL4中删除7V、您仍应能够访问0x38地址中的寄存器。 下电上电将使器件退出编程模式。
3) 3)在编程模式下、您可以根据需要更改寄存器设置。
此致、
詹姆斯