This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:仿真模型

Guru**** 2535380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205151/lm61460-simulation-model

器件型号:LM61460
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

您好!

在这里、一个使用 LM61460的项目、我将使用此芯片及其滤波器进行一些仿真。  找不到这个芯片的仿真模型。

您能帮助提供它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需进行仿真、请参阅器件产品文件夹。 在"设计工具与仿真"部分、有一些 PSPICE 瞬态模型可供您使用 PSPICE-FOR-TI 来仿真 IC。

    此致、

    吉米   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,华吉米

    我检查了 pispice 是否有平均模型、我希望在 simetrix/simplis 中的这个降压之前使用滤波器对其进行仿真

    是否有 simetrix/simplis 的平均模型或不封装类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSPICE 上的平均模型是否可以满足您预期的仿真需求? 下面是您可以在产品文件夹中找到的内容。

    如果您仍然需要 SIMPLIS 模型、请附上加密的文件、您可以在其中运行交流和直流分析。

    e2e.ti.com/.../LM61460_5F00_ADJ_5F00_simplified_5F00_encrypted_5F00_2022.sxsch

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米·塔克斯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。 我现在将关闭该主题。

    如果您有任何其他问题、请回复此帖子、该帖子将重新打开以获取更多帮助。