主题中讨论的其他器件:TUSB546A-DCI、 TUSB546-DCI、 TPS65988
案例号为 CS1656196。 以下是与本例相关的详细信息:
请参阅 TI 应用报告 SLLA333 - 2017年9月、 使用 TUSB546A-DCI 启用 USB Type-C 上的 HDMI、如 图2所示。 'HDMI 和 USB3.1在 I2C 模式下使用 TUSBx46 '。
在该图中、来自主机 HDMI 端口的 I2C 时钟和数据线似乎不是通过 TUSB546A 本身进行路由 、而是通过间接路由。 连接到 USB-C 连接器 SBU1/SBU2引脚的"具有 SBU 多路复用器的 PD 控制器"。 目前、我们有一款配备2个 USB 端口和一个 TPS65982ABZQZR PD 控制器的产品、但现在需要重新设计电路板、以便通过 USB-C 连接向其中一个端口添加 HDMI。 为此、我们选择添加一个 TUSB546-DCI 芯片。 我无法确定是否(A)将 USB-C 连接器的 SBU1/SBU2引脚连接到所述 TUSB546上具有类似名称的引脚26和27、或者(B)连接到 TPS65982ABZQZR 上的 SBU1/SBU2焊球 K8、L8、 而 I2C 焊球 A5、B5移至我们系统中 HDMI 主机端口内的 I2C 线路、或(C)将 PD 控制器 更改为 TPS65988、前提是这更能够支持该操作? 我不清楚该 I2C 连接是否为简单的直通、或者 PD 控制器是否执行某种协议转换。
很抱歉、这里的解释不清楚、但我找不到任何应用手册或信息来推进此设计任务。 有人可以协助吗?