This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 打开/关闭 RF MMIC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207705/switch-on-off-rf-mmic

主题中讨论的其他器件:LM5069LM5060

您好!  

我需要设计一个用于打开/关闭 MMIC 射频功率器件的电路。

此 MMIC 由+24V 电压供电、最大流耗为3.5A。

 

我需要设计一个具有两个输入信号的电路、一个+24V 的电压和一条用于控制电路输出中是否存在电压的 TTL 控制线。 一旦控制信号发生变化、此电路的响应必须小于10us。

您是否具有可用于实现此功能的电路?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    我们的器件主要用于直流应用。 因此、器件的响应时间没有请求的那么快。 我认为、此应用可能需要专用的驱动器。

    遗憾的是、我们不支持电源开关中的这些快速开关应用。
    请在此处查看驱动器产品系列: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/overview.html 

    为了获得最佳支持、请在 E2E 上的新问题中标记其中一个驱动器器件。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    感谢您为栅极驱动器产品系列提供链接!

    伊格纳西奥、您好!

    您能否分享有关该应用的更多详细信息? 您期望的最大总线电压是多少? 这是基于 Si、SiC 或 GaN 的电源器件吗? 通过 Shreyas 分享的链接查看我们的栅极驱动器产品系列、如果您对我们的其中一款驱动器有任何疑问、欢迎随时在 E2E 上发布另一个问题。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas 和 Ignacio:

    他们是否可以使用简单的3.5A 分立式 MOSFET 实现该功能? 您可以将24V 连接到高侧、然后使用分立式 FET 连接和断开接地。

    栅极驱动器将无法连续导通3.5A 电流。 如果逻辑信号不够强、可以使用一个来帮助驱动分立式 FET。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    最大电源电压为+24V、逻辑信号为0/5V。 电源 MMIC 是 GaN

    我一直在检查栅极驱动器、但 我不知道如何使用它们。 您能否推荐一个基准和一个可能的电路?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的答复。 您能推荐我一个电路来用这种方式实现吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    谢谢咨询。 是 FET 产品线的应用工程师。 我认为您可以使用功率 MOSFET 来控制射频 MMIC。 最简单的实现方法是将 N 沟道 FET 用作低侧开关(即源极接地和漏极连接到 MMIC 的接地引脚)并使用5V 逻辑信号直接驱动栅极。 还可以采用高侧开关配置(即连接到24V 电源电压的漏极和连接到 MMIC 上输入电压引脚的源极)。 但是、栅极不能由5V 逻辑信号直接驱动、因为栅极驱动电压需要比24V 电源电压至少高5V 才能导通 FET。 对于高侧开关实现、您需要提供单独的栅极驱动电压、或使用 LM5060或 LM5069等高侧开关控制器来驱动 FET 的栅极。 这些控制器有一个集成的电荷泵和一个使能引脚、但是具有有限的驱动电流、并且我不确定打开时间是否会< 10μs。 如果可以、请告诉我进一步的帮助。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请联系我们。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    由于我没有收到您的回复、因此我假设您的问题已得到解决、并将为此主题付出代价。

    此致、

    约翰