主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1
您好、专家:
我的客户告诉我、在市场上有两种类型的电荷泵解决方案。
您是否愿意向我介绍一下它们之间的差异?
此外、我们是否有用于 Vpp=6V delt V=(+-) 3V 的二极管控制器?
感谢您的热情帮助!
此致
伊梅尔达
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
我的客户告诉我、在市场上有两种类型的电荷泵解决方案。
您是否愿意向我介绍一下它们之间的差异?
此外、我们是否有用于 Vpp=6V delt V=(+-) 3V 的二极管控制器?
感谢您的热情帮助!
此致
伊梅尔达
尊敬的 Imelda:
您指的似乎是 LM74801-Q1。
我们的理想二极管控制器可驱动外部 N 沟道 MOSFET 来仿真二极管功能以及负载路径开/关控制、OV 保护等其他功能。 要驱动 NFET、您需要一个高于输入电压的电压。
LM7480-Q1系列器件使用内部电荷泵产生 驱动 外部 N 沟道 MOSFET 所需的更高电压。 基于电荷泵的解决方案的优势是、它易于实现、并且仅需要一个外部电荷泵电容器即可实现其功能。
LM7472x-Q1系列器件具有集成式升压转换器、 可产生 驱动 外部 N 沟道 MOSFET 所需的更高电压。 基于升压的解决方案的优点是它具有非常低的静态电流(因为 与电荷泵相比、其效率更高)。 集成升压转换器运行需要一个额外的外部电感器。
LM7480-Q1和 LM7472x-Q1都具有类似的 功能、可在输入电压= 6V +/- 3V 的情况下运行。 更多信息请参阅器件数据表。