This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426 RM/FCC 错误测试

Guru**** 2525170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209558/bq27426-bq27426-rm-fcc-error-test

器件型号:BQ27426

我们对bq27426 RM和FCC 做了精度测试。结果如下图。

我们看到误差有这样的趋势,电流越大,误差越大。温度越低,误差越大。

动态测试比静态测试误差大;

(__LW_AT__动态测试是持续放电;静态测试是间歇性放电,放电1 % soc,电池静置10分钟)

请问我们猜测的这个趋势是否正确?

我们对 bq27426 RM 和 FCC 进行了精密测试。 结果如下所示。
我们可以看到误差趋势:电流越大、误差越大。 温度越低、误差越大。
动态测试的误差大于静态测试的误差;
(动态测试持续放电;静态测试间歇放电、放电1% soc、蓄电池保持10分钟)
我们猜测这一趋势是否正确?

我们为什么要咨询这个问题,因为我们产品的温度范围是0~75℃,电流范围是0~1400maA,我们为了测试RM / FCC的精度需要做很多实验,但这样做需要消耗太长的时间。我们想找到导致RM / FCC误差最大的实验条件,减少测试的工作周期。请一定帮助我们。谢谢。

我们为什么要问这个问题呢? 我们的产品具有0~75 ℃ 的温度范围和0~1400ma A 的电流范围。我们需要做大量的实验来测试 RM/FCC 的精度、但这需要花费太长时间。 我们想要找到导致最大 RM/FCC 误差的实验条件并缩短测试周期。 请帮助我们。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会表明在高温和低温下电芯电阻不准确。 请联系 TI FAE、对监测计进行调优以适应高温和低温。 这不能通过 E2E 来完成。