主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI
大家好、
我使用这部分 LMZ12001EXTI 将15VDC 转换为5VDC。 我已经下载了用于 LMZ12001EXT 的 PSPICE 模型、并尝试导入。 编译时出现问题。 请参阅随附的图像。
有人能帮我模拟它吗? 如果有人进行了仿真、也可与我共享该文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我使用这部分 LMZ12001EXTI 将15VDC 转换为5VDC。 我已经下载了用于 LMZ12001EXT 的 PSPICE 模型、并尝试导入。 编译时出现问题。 请参阅随附的图像。
有人能帮我模拟它吗? 如果有人进行了仿真、也可与我共享该文件。
尊敬的 Miranda:
请找到所附的项目文件。 我希望15Vdc 输入提供5V 直流输出。 我无法获得输出、因此我尝试了数据表中提到的应用电路。
谢谢!
e2e.ti.com/.../4540.LMZ12001.zip
尊敬的 Miranda:
附加了.lib 文件
您好、Santhosh:
我正在运行您的文件、但有同样的问题、因为您可能会更改文件的内容。 请下载新的 snvm157.zip 文件并按照随附的幻灯片操作。 您将看到仿真结果。
e2e.ti.com/.../LMZ12001-PSpice-for-TI-Simulation.pptx
希望这对您有所帮助。
谢谢。
南锡
您好、Santhosh:
请参阅随附的我的第2-6张幻灯片。
e2e.ti.com/.../8507.LMZ12001-PSpice-for-TI-Simulation.pptx
谢谢。
南锡