请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好
在采用 BQ76952的客户设计中、在添加负载后、REG2的输出电压将下降。 仅通过断开电流检测线路、才不会出现此类问题。
REG2的输出为5V、此输出为外设通信芯片供电、并且压降大约为2V。


请帮助检查 它。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Star:
BREG、REGIN、REG1/2连接看起来正常。 尽管我认为这不能 避免该问题、但建议在 BREG 和 VSS 之间使用10M 欧姆电阻器、以避免关断模式期间的泄漏电流(我们尚未看到过多内容、但我们建议)。
断开电流检测线路意味着什么? 移除负载? PACK 与 IC 接地端相同吗? 我见过客户对感应电阻器和 IC 使用相同的基准 GND、这会导致许多问题。
请分享整个原理图、在其中可以看到 PACK-和 BAT-连接。
此致、
何塞·库索