This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:TPS92513HV 噪声问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV, TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206686/tps92513hv-tps92513hv-noise-issue

主题中讨论的其他器件:TPS92513HVTPS922052

部件號:TPS92513HV

大家好:
这是电路的设计值。
输入电压:48V
输出电压:3.3V
PDIM:PWM F=1Kz 占空比50%
输出电流:1.5A
开关频率:RT=110K 1MHz

CH1:PDIM 信号(频率1KHz 占空比50%)
CH3:Iout 电流波形(占空比50%)


通道2:开关频率(频率1MHz)

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004408/tps92513hv-gnd-noise-level?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS92513hv#1

https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/175794/tps92513?tisearch=e2e-sitesearch

我参考以上链接、噪声可以增加开关 CLK 或电感器。
我试着将 PDIM 频率提高到100kHz、这样可以降低噪声、但 PDIM 中的 TPS92513HV 规范将工作频率范围定义为100Hz 至1KHz、是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

    您是否在谈论 ISENSE 引脚的噪声? ISENSE 引脚上的150mV 峰峰值不是噪声、因为电流检测反馈直接表示电感器电流。 也就是说、当 PDIM 为高电平时、TPS92513HV 进行开关、并且电感器电流纹波在 ISENSE 引脚上显示。 如果将 PDIM 频率增加到100kHz、环路带宽可能没有那么高、无法输出正确的 PWM 调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊潮:
    运行时 TPS92543HV 产生的噪声。 尤其是在 PDIM 频率小于1kHz 时。
    我可以确定来自电感器的噪声。
    实际上、当 PDIM 超过100kHz 时、输出电流波形不正确。
    它变成了一个连续的正弦波形、而不是

     雜音是TPS92543HV 在工作時才會產生 μ V 特別是當 μ A PDIM 頻率小於1kHz 時。
    我確定雜音是從電感來的。
    事實上,當PDIM超過100Khz時,輸出電流波形的確是不正確的 μ A、它變得像連續的正弦波形而不是方波 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

    为了阐明噪声、您能否提供可确定噪声的工作波形? 当 PDIM 为高电平时、ISENSE 引脚应看到与电感器电流成比例的三角纹波波形。 我不会说这是噪声。 当 PDIM>100kHz 时、由于输出带宽较低、输出电流方波由电感器和输出电容器进行滤波。 可以尝试使用较小的电感和输出电容来加以改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊潮:
    噪声意味着 audible.it 就像眩晕的摇晃的声音。
    图测试条件:
    输入电压:48V
    输出电压:10V
    PDIM:PWM F=1Kz 占空比50%
    输出电流:1.5A
    RT= 110K 1MHz
    CH1:PDIM 信号(F=KHz 占空比50%)
    CH2:Isense 电压波形
    CH3:IOU 电流波形


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、特伦斯、

    感谢您提供详细信息。 CH2 Isense 电压看起来很合理、因为它代表电感器电流。 能否通过开关频率刻度放大 CH2的波形? 既然可闻噪声来自什么电感器、您选择了什么电感器? 确保它未饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊潮:
    我缩放 CH2 (Isense)并测量频率。
    但频率不会循环。 因此、我使用光标进行测量。


    2.使用的电感器。 我尝试了两个电感器值、它们的封装不同。
    但可闻噪声仍然可以很轻松。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、特伦斯、

    Isense 波形看起来正常。 由于可闻噪声来自电感器、因此最好将工作 PDIM 频率范围设置为>16kHz、以免发生这种情况。 但是、如果 PDIM 频率远高于1kHz、则输出电流调光比可能具有理想失配。  这就是为什么规范定义了高达1kHz 的 PDIM 范围。 如果频率接近100kHz、输出滤波器可能会完全失真输出 PWM 电流。

    建议尝试使用>20kHz 的 PDIM 频率、看看可闻噪声是否可以接受。 同时、您可以降低电感以增加输出带宽并减少 PWM 调光不匹配和失真。

    此外、我们还有一款新器件 TPS922052、它可以运行>20kHz 的 PWM 调光、并具有改进的调光性能。 它还支持模拟调光和混合调光、可在运行 PWM 调光时减小电流幅度。 由于 PWM 电流的幅度较低、它可以显著降低可闻噪声和输出失真。

    如果您对这款新器件感兴趣、请告知我、我们可以分享其详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊潮:
    可闻噪声将被删除、这将调整 PDIM >16kHz 并减小电感。

    是否必须以线性方式运行 LED 以进行调节。
    因此、PDIM 的运行频率必须小于1kHz。

    电路中的可闻噪声是否会引起任何副作用?
    (例如... EMI 或电感器由于高频振动而损坏?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

    如果音频放大器靠近评估板、则可能会放大可闻噪声。 由于较高的 电流会产生较大的噪声、因此可闻噪声是否是可接受的也取决于应用。