This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于 PTCH 模式

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205378/tps25750-about-ptch-mode

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

大家好、

 

当我们插入并移除 USB PD 适配器(VBUS 线)时、"PTCH mode"和"APP mode"会周期性地变化(APP -> PTCH -> APP)。

(顺便说一下、周期是100ms)

这种行为是否正确?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您与我们联系!

    您能否对您的电源路径做出一些说明? 您是否仅使用 VBUS 为您的系统或其他内部电源路径供电?  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

     

    我们的客户将 TPS25750 + BQ25792与电池一起使用。

    连接电池时会出现此问题。

     

    我将与 TI 成员 Tomome-San 分享详细的客户电路。

    非常感谢您的验证。

     

    -如果这种现象是正确的,他们将改变他们的控制方法,所以他们接受这种现象。

    -如果此问题不正确(因此意外行为),请告诉我们原因和解决方法。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hide-San:  

    感谢您的答复。 我将进一步研究这一点、并在本周结束时与您联系。

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    感谢您的答复。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hide-San:

    PD 控制器似乎在某种程度上掉电、并在移除 VBUS 后经历了配置加载。 您能否在插拔过程中检查 VIN_3V3是否断电?

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

     

    VIN_3V3上的电压稳定、因此未发生"断电"。

    这种现象已经在三个原型板上发生。

     

    这种行为是否正确?

    如果是、您能否告知我们发生机制?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hide-San:  

    这种现象似乎是由于拔掉电源时电源从 VBUS 变为电池所致。 此行为是否会影响您的系统运行? 如果没有、则此行为是正常的。 如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    感谢您的提示回复和评论。

    此致、

    隐藏