This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:BQEVSW bqCHEM 标签问题

Guru**** 2507375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203894/bq20z655-r1-bqevsw-bqchem-tab-issue

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWEV2400

您好!

bqsw 软件的 bqCHEM 选项卡存在问题。 我们已使用 Chemistry Selection 表为我们的电池选择了正确的电池化学成分。 在关闭并重新打开该程序之后、当我们导航到 bqCHEM 选项卡时、我们会收到一条错误消息、内容为 Cell:Obsolete (Do Not Use) failed to add to chure Selection 表。 消息标题上显示:Chem.in 中出现语法错误。  

这些错误是程序错误吗、还是我们的数据闪存等出现了问题?
/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Screenshot-2023_2D00_03_2D00_08-154256.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    化学 ID 已过时。 应该有一个新的 ID 替换它。 我建议您找到相同制造商+型号的 ID、并使用新 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我再次查看了选择表、发现我们使用的电池有多个条目。 我们如何确定哪个化学 ID 不是过时的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    电池和化学 ID 的型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,它无法披露。 然而,我尝试了电池的每一项,他们都提出这个相同的错误,作为第一个。 这是不是别的东西?

    此外、我们在尝试将 chemID 导入器件时收到一条错误消息。 错误信息为"无法建立与目标器件的通信。 请检查连接。 bqEASY 在没有 SMBus 连接到器件的情况下无法工作"

    尽管我们收到此错误消息、但 bqEVSW 仍会检查导入是否成功。 我们还通过在 SMBus 上发送 Chemistry ID 命令并读取该值来验证 ID 是否已导入。 该错误只是暂时失去连接吗? 它是否与最初的问题有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您可以尝试对与模型匹配的每个 ID 进行编程、直到找到不是过时的 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过它。 它们似乎都过时了。 这是不是别的东西? 我在上一次回复中提到的其他错误消息有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误消息"无法建立与目标设备的通信。 请检查连接。 bqEASY 在没有 SMBus 连接到器件的情况下无法运行"意味着发生了通信错误。 即使 bqEASY 报告编程成功、我也不认为编程成功。 可能只是没有检查错误条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议我们对这两个问题做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    一些值得尝试的地方

    将化学物质数据库更新为最新版本并重试

    2.以管理员身份运行 bqEVSW/bqEASY

    3.卸载 bqEASY、删除/重命名安装文件夹并重新安装

    4.编程化学时关闭 SBS 扫描

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我尝试了您上次回复中列出的所有内容。 我甚至在采用不同 IC 的不同 EV2400器件的多种不同 PC/笔记本电脑上试用了它们。 这两个问题都存在错误消息。 还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    我给您发送了朋友请求。 我需要化学 ID 来检查化学物质数据库中的更新。 希望您可以通过私人消息将其共享