This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:BQ24179是否可以在禁用充电的情况下支持3A 输出?

Guru**** 2502425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207880/bq24179-could-the-bq24179-support-3a-output-with-disabling-the-charging

器件型号:BQ24179

大家好、

   客户希望了解  当 bq24179在没有电池的情况下禁用 en_chg 时 bq24179能够提供多少输出电流。  他们希望在这种设置下 VSYS 提供几乎3A 的电流。

   原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../schematic-of-BQ24179.pdf

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    SYS (SW)输出为5A:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       感谢您的确认。

       据我所知、当电池从他们的系统中取出时、客户希望将 bq24179用作降压/升压器件。 因此他们想知道 BQ24179能够支持多大的输出电流。

       如果有任何问题,我将与你们分享。

    您自己的

    不适用