This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:无法通过 i2c 与此芯片通信

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, LP5030, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207409/lp5030-can-not-talk-to-this-chip-via-i2c

器件型号:LP5030
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100、、 USB2ANY

您好

解决了我们的定制电路板上采用您的 TLV320DAC3100音频编解码器芯片的问题后。 现在我试着去处理你的另一个芯片,即 LP5030, 30通道 I2C RGB LED 驱动器。

问题是、我无法通过 i2c 与此芯片通信、其 i2c 地址为0x30、这与同一总线上的所有其它 i2c 外设没有冲突。  我在总线上运行 i2c 器件扫描、它永远不会获取 i2c ACK。  

我还尝试在执行 i2c ping 测试之前启用引脚 LED_EN、仍然没有响应 ACK。 我仔细查看产品说明书、其中没有提及任何用于激活芯片的特殊指令。   

 有人可以帮助我提供一个可能的解决方案或任何我应该查看的指针吗? 我们没有在 LED EVM 板上先尝试、我想我们的 EE 设计人员认为这是一款很受欢迎的芯片、所以我们用它没有预先评估。  

 谢谢。  

 吉明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihming:

    很高兴听到您的声音!

    对于您遇到的问题、我有一个问题:

    1.您是否有 USB2ANY 接口适配器? 如果您没有、可以在 TI.com 上购买: USB2ANY 评估板| TI.com。然后、您可以将其连接到电路板、然后使用 GUI 控制 LP5030、以查看它是否能够正常工作。

    2.能否提供您的 LP5030原理图?

    3.在尝试扫描总线上的所有 I2C 器件时、您能否提供 SDA/SCL 的波形、以便我可以帮助您找到问题所在。

    4.您能否尝试使用广播地址来查看 LP5030是否可以识别主器件。

    5.您是尝试在电路板上测试更多的 LP5030、还是只测试了1块芯片。

    谢谢!

    伊夫·李

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊夫斯,你好。  

    感谢您的答复。  

    我通过采用一个可从 MCU 的 I2C 主端配置的20 mA 开漏驱动器、在本例中找到了一个解决方案。  

    我们可以关闭此案例以节省您的时间。  

    谢谢。  

    吉明