This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:所需的电源角色和 PDO 设置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204655/tps25750-desired-power-role-and-pdo-settings

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队

 

我有一个与以下主题内容相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204539/tps25750-connection-between-drp-devices

 

我们可以在 GUI 的问题4中设置首选电源角色、但我认为 DRP 器件之间的连接可能会选择不良角色(提供商/消费者)。

这种理解是否正确?

(如果所连器件的首选电源角色相同、我不知道会发生什么情况)

 

此外、TPS25750D PDO 配置 GUI 也已简化、您似乎只能设置5V3A 配置文件。

我希望 TPS25750D 在5V2A 下作为供电器件运行、在5V1A 下作为供电器件运行。 ("首选电源角色"为"电源受电方")

请告诉我是否有方法可以为此 PDO 设置创建二进制文件(用于 EEPROM 写入)。

(还是您可以提供一个?)

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo-San:

    是的、这种理解是正确的。 在这种情况下、您可以选择 TPS25750D 作为纯受电设备运行、这会阻止其切换到供电设备。

    我了解您对最大电流能力(2A、1A)的担忧、我们正在努力在下一个 GUI 版本中启用此功能。  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的提示回复。
    请告知我 GUI 工具将在何时更新。

    此致、
    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo-San:

    有了更新后、我会立即通知您。 谢谢你。

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo-San:

    我有一些更新。 4月将发布新版本的 GUI。  

    此致、

    Aya