请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25892 您好、
您能否建议红圈区域的充电电流可能会出现什么问题、该电流高于 REG04 Ichg 设置2048mA? 它达到2286mA、甚至超过 Ichg 精度5%。


此致、
阿兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
您能否建议红圈区域的充电电流可能会出现什么问题、该电流高于 REG04 Ichg 设置2048mA? 它达到2286mA、甚至超过 Ichg 精度5%。


此致、
阿兰
您好、Allan:
奇怪的是、充电电流仅在短时间内超过 ICHG 设置。 如果这是 ICHG 调节精度的问题、我认为在大多数快速充电区域中充电电流应保持在大约2286 mA。
-充电电流高于预期的时间是多少?
-您能帮助提供有关测试设置的更多详细信息吗? SYS 上是否连接了负载? 表中充电电流右侧的数据是否为输入电压和电流?
-在电流升至2286mA 时和降回到预期的2A 后,您能提供一个寄存器日志吗? 查看寄存器将有助于确定观察到该行为的原因。
此致、
加勒特