主题中讨论的其他器件: BQ25792
向客户提出问题。
1) 1)目前 IINDPM 未工作(即使在系统侧施加3A 或以上的负载、电流为3A 或更多)。
2) IBUS ADC 的值为1mA。
顺便说一下、没有观察到误差。
是否有什么可能导致这些问题的原因? 

此致、
香川市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 JEF-SAN:
1) 1)是否有任何情况会导致 VBUS 和 PMID 之间的电流检测 FET 损坏?
(例如 VAC 和 GND 之间的反向连接等)
请告诉我、为避免评估期间出现故障、是否应采取任何预防措施。
2) 2) 请告诉我在设置 ADC IBUS 操作时应注意的事项。
在下面的主题中、提到了 bq25792定期报告不正确的 IBUS、IBAT、bq25790是否出现了同样的问题?
如果可以、您能否提供权变措施和寄存器设置值来正确测量 IBAT 和 IBUS 电流?