This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:在该电流下、它是最小的线性充电器吗?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206460/bq25180-is-it-the-smallest-linear-charger-at-this-current

器件型号:BQ25180

您好,

在这个电流下、它是最小的线性充电器吗? 谢谢

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    是的、在该电流范围(5 mA 至1A)下的线性侧、BQ25180是我们所拥有的最小的线性充电器、具有上一代(BQ2407X)所具有的所有保护和配置等特性。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    感谢您的答复。  

    只是想要检查一下它是否是整个市场中最小的解决方案。 谢谢。  

    BRS

    假设