This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:输出电容器选择

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204924/lm5158-q1-output-capacitor-selection

器件型号:LM5158-Q1

您好、E2E 专家!

你好。

我在 SEPIC 配置中使用 LM5158QRTERQ1、输出25V 电压。 我一直在尝试寻找一个良好的电容器用于我的输出电容器、该电容器也不会占用太多的空间、但看起来大多数可用陶瓷电容器在25V 时具有很大的电容变化率。 该文档在数据表中提到使用陶瓷电容器、但我想知道能否改用钽电容器。 根据数据表提供的 QuickStart Excel 数据表、我需要40uF 的输出电容才能满足我所需的纹波电压、该电压通常采用非常大的封装或陶瓷电容器具有较低额定电压。

数据表提到了使用陶瓷电容器、但没有明确表示不使用钽。 我想知道改用钽电容器是否可行。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 由于陶瓷电容器的 ESR 值较低、因此我们建议在输出端使用该电容器。 在这种情况下、我们可能建议同时使用陶瓷电容器(电容值较低但额定电压足够高)和钽电容器。 对于25V 的输出电压、由于电容器的降额、我们建议选择额定电压为50V 的陶瓷电容器。 如果您还有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、EM:

    此问题是代表我的客户发布的、我们为您准备了一个跟进问题。  他们研究钽电容器的主要原因是陶瓷电容器的降额、但他们也担心 ESR 更高。 是否会在中间使用这两种具有较低 ESR 的陶瓷电容器和钽电容器来保持电容上升?

    感谢您的支持!

    此致、

    马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    是的、需要两个电容器(陶瓷和钽)、在这种情况下、需要一个额定电压为50V 且电容值较低(100nF、1uF)的陶瓷电容器和一个电容较大的钽电容器。 在这种情况下、系统将具有低 ESR 和适合的电容值。 如果需要进一步的帮助、请告知我们。  

    此致、
    EM