This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:需要有关仅用作 DFP 的端口的 DRP 的建议

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205953/hd3ss3220-need-advice-on-drp-with-port-acting-as-dfp-only

器件型号:HD3SS3220

是否可以使用此器件在 USB C 端口仅用作 DFP 的情况下实现 DRP? 它将与 连接到 Raspberry Pi CM4的 UPD720201 PCIe 转 USB3.0主机控制器配合使用。 具体思路是连接将由端口供电的 UFP 器件、或连接将由端口供电的 UFP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您需要实施电源角色交换支持功能。 如果是这种情况、则需要 PD 控制器、因为 HD3SS3220不支持电源角色支持功能。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、您会推荐哪款控制器?

    编辑:应该提及的是、此电路板具有由三个电源供电的选项:

    1. 板另一侧的 USB A 插头
    2. 以太网端口的 PoE
    3. 通过此控制器的 USB C (仅供电)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请介绍一下我们的 TPS6598x PD 控制器系列。

    谢谢

    大卫