This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903EVM:当输入关闭时、输出电压将回弹

Guru**** 2469030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205818/tpsm82903evm-output-voltage-will-rebound-when-input-off

器件型号:TPSM82903EVM

大家好、

客户已测试 EVM 并发现、当输入7V、输出1.2V、负载1A 时、输出电压在关闭输入后会弹回。 您可以看到如下所示的输出电压波形。 您可以帮助分析原因吗? 谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    是否也有 VIN 和 EN 波形以及 VOUT? 正在使用什么类型的负载-回放或电阻负载?

    谢谢。

    阿莫德