This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:快速 QMax 的相关问题1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205341/bq27426-related-problems-of-fast-qmax-1

器件型号:BQ27426

尊敬的 TI 工程师:

在我们的项目中使用 BQ27426时、我们对 Fast QMax 有一些问题:

DOD 有效时间寄存器

用户手册中未描述该寄存器。 该寄存器的设定值意味着什么? 使用该值时、我们应该如何设置它?

2.快速 QMax 启动相关寄存器

根据说明、只有在满足条件时才能输入 Fast QMax 测量值。 那么、在测试期间修改这三个寄存器的值会产生什么影响?

在生产过程中、应该在哪里复位这三个寄存器的值而不是使用默认值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:监测计要求电池在进行 OCV 测量后保持静止这么长的时间、然后再接受该 OCV 测量值进行 DOD0计算和更新。 请保留此默认设置。

    #2:如果在 OCV 曲线的某些区域开始充电和放电结束,并且负载不是太高,则快速 Qmax 的工作方式只能让人接受。 这些参数控制电量监测计何时允许快速 QMax 更新。 请将这些值保留为默认值。 如果您更改了它们、则应首先分析您的电池的行为方式(这取决于 OCV 曲线)以及该行为是否不会导致过多的 QMax (DOD)误差。 这种影响可能是 Qmax 中的高误差、从而导致监测不准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢!