This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:VIN 和 EN 的压摆率要求

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205526/lm61440-q1-slew-rate-requirement-for-vin-and-en

器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440

您好、专家:  

客户对此器件进行最坏情况分析。 有两个问题需要您的支持。  

  1. 我想知道、VIN 和 EN 引脚上是否有任何压摆率要求?  如果是、建议的压摆率是多少?
  2. 转换器是否有任何种类会阻止启动的预偏置限制? 如果是、那么芯片是否支持输出预偏置启动?

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    1.对 VIN 和 EN 引脚没有压摆率要求。 达到器件的典型电压阈值后、器件将开始开关并调节输出电压。

    2.该器件具有一个偏置引脚,有助于降低电流消耗并提高轻负载条件下的效率。 BIAS 引脚是内部 LDO 的输入端、为控制 LM61440内部电路的 VCC 引脚供电。 该器件可通过偏置时的外部电压轨进行预偏置、以提高此器件的效率。 该器件没有任何 预偏置软启动特性、但也没有任何会对输出电容器进行主动放电的电路。 输出电容器的 RC 时间常数将是使电容器放电的主要因素。

    此致、

    吉米