我正在对移动无线电设备进行原型设计、并使用 TPS61260EVM-673评估板。 我正在使用单个1.55V 氧化银电池驱动 TPS61260、并使用 TPS61260转换到3.3V (正如库存评估板所做的)。
当我启用 TPS61260为6个分立低功耗组件供电时、它工作正常、使电压上升到3.3V、如此处所示。 蓝色是 TPS61260输出电压、红色是生成的时钟、绿色是将开启无线电的脉冲。

当我添加一个针对150MHz 编程但尚未启用电路(并将在绿色脉冲上启用)的 DSC8101振荡器芯片时、TPS61260上升到1.6V、并且不会输出更高的电压。 测量流入 DSC8101的电流会显示启动失败时的6 mA。 启用时、DSC8101将使用最大35 mA。

如果我先启用 TPS61260、然后连接 DSC8101、TPS61260会达到3.3V 并保持不变、振荡器会让150 MHz 脉冲正常运行、如此处所示。

因此、我看到 TPS61260启动问题与我在此论坛上看到的其他问题类似、并且有几个问题:
1. TPS61260EVM-673评估板是否使用了旧版本的 TPS61260芯片、或者启动问题得到了解决(评估板贴纸显示为 HPA673-001;TPS61260EVM-673)?
2.我会尝试将电池移到 TPS61260旁边以最小化电阻、但我很快会把这个问题提交给电路板、所以对此问题很担心、但在论坛上看到了多个未解决的启动问题。 除了遵循布局指南设计之外、有什么建议可以避免电路板布局上的这一问题?
3.当无线电脉冲持续20毫秒时,每0.8到1.6秒就会消耗85 mA ,导致输出电压下降。 如下图所示、添加600uF 的陶瓷电容器可将电压从降低到2.5V (绿色是 TPS61260输出电压、蓝色是振荡器使能脉冲、红色是无线电输出信号)。 添加更大的电容后、TPS61260是否会在启动时更困难?