This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210DGQR

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201537/tps40210-tps40210dgqr

器件型号:TPS40210

尊敬的先生或女士:

本文想了解 TPS40210DGQR 的终端涂层、如果是 NiPdAu、Niau 或 Au。 请您告诉我金的厚度。

此外、您能否告知我 TPS40210DGQR 器件的潮湿敏感度等级(MSL)。

提前感谢。

此致、

考塔·本·卡杜尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaoutar Ben Kaddour:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    关于 MSL、TPS40210数据表的"封装"部分提供了以下信息:
    TPS40210DGQR : 1-260C-Unlim 的 MSL 峰值温度  
    湿敏等级额定值符合 JEDEC 行业标准分类和峰值焊接温度。

    此封装的引脚镀层是 NiPdAu 或 NIPDAUAG。
    但是,我目前无法找到任何关于金的厚度的信息。 您是否出于特定原因需要此信息?

    如果您有其他问题、敬请告知。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢你的消息。  

    您可以确认终端涂层是 NiPdAu 还是 NiPdAg。 如何确保器件 TPS40210DGQR 的端子镀层为 NiPdAu 或 NiPdAuAg、而不是两者兼有。

    是的、我需要 Au 厚度。

    提前感谢。

    此致、

    考塔·本·卡杜尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaoutar Ben Kaddour:

    感谢您的反馈。
    TPS40210DGQR 同时具有 NiPdAu 和 NiPdAuAg 两个选项。
    但是、我不确定在订购过程中是否可以选择完成选项。

    关于 Au 厚度、我需要转发问题、因为我无法自行回答。

    下周我会给您答疑解惑。
    非常感谢您的耐心。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaoutar Ben Kaddour:

    我收到了一些关于未解决问题的反馈。

       TPS40210DGQR 的客户似乎无法选择 NiPdAu 或 NiPdAuAg 的涂层选项。
    如果 需要 NiPdAu 镀层、可以订购 TPS40210DGQR4、它始终随附此镀层。

    关于 Au 厚度、TI 没有公开发表此类信息。
    但是,您可以在每个产品的质量-可靠性-封装部分查看有关封装的大量数据,这些数据链接在订购表的右侧( https://www.ti.com/product/TPS40210#order-quality )

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaoutar Ben Kaddour:

    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有任何其他问题、 只需 回答下面的问题、即可重新打开该主题。

    否则、请随意单击"已解决"按钮。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯