This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:混合升压启用要求

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204196/bq24800-hybrid-boost-enable-requirement

器件型号:BQ24800

大家好、

我的客户希望 在电池插电的情况下启用混合升压、同时在电池移除时禁用它、

但他们注意到,当他们取出电池并重新插电时,混合升压模式不能写回1。

我们可以将其写回1、直到断电并再次上电。

我想知道当我们重新插电时为什么不能把它写回1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    这似乎很奇怪。 我有几个问题:

    1.他们的电池电压和输入适配器电压是多少?

    2.我假设它们的含义如下:

       在输入适配器始终存在的情况下、拔下电池并重新插上电池。

    3.他们确定不是固件问题吗?

    谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭兆您好、

    电池为2S、我想输入约为19~20V、

    2.是的,你是对的。

    3.固件问题是什么意思? 我是否认为 I2C 寄存器设置是固件问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我的意思是 、我们需要确保客户发送的是正确的命令、并且这不是编码错误。 请让他们仔细检查、它们没有写错固件、并且正在执行正确的序列来将位写入1。

    这将是有助于我们进行调试的附加信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭兆您好、

    除了这个、还有一个快速问题、

    一旦蓄电池移除、该混合升压位将静止为0、

    客户询问是否有机会改变这意味着将其保持在1?

    还是它已经是固定设置?

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我在 EVM 上对它进行了测试。 ~20VIN。 ~8VBAT。

    1.在输入电压为20VIN 的情况下、如果我拔下 VBAT、混合升压位复位为0。 重新插接 VBAT 后、可以将混合升压位设置为1。 我看不到任何问题。  

    2.拔下并重新插上电池后、客户需要再次将混合升压启用位写入1。 它就是设计。 如果您在数据表上看不到相关选项、则表示已修复。

    谢谢。