This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:寄存器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204082/bq25790-registers

器件型号:BQ25790

来自客户的问题。

1.设置 EN_AUTO_IBATDIS=1后、是否可以通过施加放电电流来降低电池电压?
  设置此位的用例是什么?
  设置 FORCE_IBATDIS=1时是否存在任何不利影响?

2. 即使连接了短路电池组并对其充电、安全定时器是否仍能工作? 如果是、哪个安全计时器工作?
  (涓流充电计时器、预充电计时器、安全计时器)

3、 涓流充电和预充电的定义是什么?
  例如、使用 ADI 的 MAX77690充电器 IC、订单为"预充电"->"涓流充电"。



4. 长时间存放(约6个月)产品时,是否适宜将其置于停机模式或运输模式,以减少电池电量消耗?
  在关断模式下、禁用 i2c、但在运输模式下、i2c 似乎以较慢的速度运行(数据表 P41)。 是否首选 SHUTDOWN 模式?

5. 请为每个寄存器设置的 Temperature_Control 寄存器的使用和设置标准提供建议值、以及设置所需的温度测量方法和标准。



此致、
香川市





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    关于1、BAT 放电打算与主机软件一起使用、以实现电池检测功能。   

    关于2、如果 BAT 引脚电压低于 VBAT_SHORT、则激活涓流充电计时器。

    关于3、如图所示、涓流电荷为100mA、直到 V (BAT)>VBAT_SHORT、然后预充电电流开始、直到 V (BAT)>VBAT_LOWV。

    4、取决于其应用。 SHUTDOWN 模式的电流消耗最低、但需要 VBUS 连接电源才能退出。  用户可以通过/QON 引脚、I2C 写入或 VBUS 插件退出运输模式。   

    关于5、建议使用默认值、但如果内核温度使封装和 PCB 周围的温度过热、对于您的应用来说、可能需要降低默认值。  裸片温度使用片上二极管的电流进行测量。    

    此致、

    杰夫