This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:电源设计器 LMR50410XFDBVR 稳态仿真问题

Guru**** 2594200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194174/lmr50410-power-designer-lmr50410xfdbvr-steady-stage-simulation-problem

器件型号:LMR50410

大家好、我正在使用电源设计器来模拟 LMR50410XFDBVR 降压转换器的稳态。 而且、无论我输入何种配置值、都无法不断获得所需的 Vout 值。

配置参数如下:

输入:直流6V 至24V   输出:5V @ 0.12A 温度:30 °C

默认选择组件。

在稳态仿真中、输入电压为默认值(15V)、我尝试的输出电流值为0.01A、0.12A、0.5A 等。

我得到的 Vout 图始终与所需的5V 值不同:8V、11V、13V 等。 仿真中的时间间隔也很奇怪:大约介于1.7ms 和1.72ms 之间。

仿真有问题还是我做错了?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题应与稳态仿真的时间轴设置不足有关。 如果您运行启动测试、则会看到默认设置的输出稳定在5V。

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到启动仿真看起来不错。 稳态仿真结果只是一个错误、我现在应该忽略这些结果(我的意思是、无法通过修改一些可用设置来自行修复)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我相信也是这样、我还 通知了我们 Webench 团队的专家进行查看、您应该很快就能得到回复。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但我认为、时间表不够。 因为电压远远超过5V、而不低于、因为如果算法使用错误的(过早)时间范围会是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksei:

    感谢您报告此问题。

    我们已经开始调试这个问题,一旦我们 有了更新,我们将返回给您。

    此致

    沙欣 SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksei:

    我们已在 Steady testbench 上修复了此问题、此更改将在下次 WEBENCH 发布前(暂态于3月第1周前)在 TI.com 上提供。

    请查找 WEBENCH 设计报告供您立即参考。

    e2e.ti.com/.../WBDesign8503.pdf

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksei:

     TI.com 上提供了此更改。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaheen、

    我仍会随机降低电压值。 几分钟前尝试过10 mA 这样的小电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksei:

    此更新仍未发布到 TI.com。

    在内部服务器上工作正常、如下所示

    设计报告:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign7839.pdf

    很抱歉混淆了、一旦 TI.com 上有此内容、我将对您执行 Ping 操作

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksei:

     TI.com 上提供了此更改。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1678178618959v1.png

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看了看,似乎得到了解决