This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:Q 系数

Guru**** 2500875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203625/bq51003-q-factor

器件型号:BQ51003

您好!

在第 9.2.1.2.2节中、说明 Q 因子必须大于77、但我的客户发现其线圈/铁氧体磁珠的 Q 因子为~69。 如何确定77以上的要求? 如果 Q 因子低于77、系统可能会出现哪些问题?

 

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    Q 因子要求由 WPC 标准(WPC 1.2.4第3.1.1部分第1和第2部分)设定。

    它与移动线圈发送器配合使用、以在 Ping 阶段检测接收器的位置。 在该阶段、X 和 Y 线圈在1MHz 处飞翼、以定位接收器、然后将线圈移动到该位置。

    在将线圈安装到器件中时、再次检查线圈 Ls 值、在情况下、通常该值会增大。