This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:3类网络方程

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203309/lm5169-type-3-network-equation

器件型号:LM5169

您好、专家!

在数据表 P10中,类型3网络方程为"Ra*Ca"小于或等于"(Vin-Vout)*Ton/20mV"。
但是,在 P20中,方程为"Ra*Ca"大于或等于"(Vin-Vout)*Vout/(0.02V*Vin*FSW)","Ra*Ca"大于或等于"(Vin-Vout)*Ton/20mV"。
您能告诉我哪一个是正确的方程吗?



谢谢、此致、
亮桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何良

    感谢您的反馈。  我们检查了一下、您在编辑数据表时发现这是一个拼写错误。  Ra 在这两个位置应小于或等于。  

    很抱歉耽误你的时间。 将在下一版本的数据表中更正此问题。  

    此致、

    友好