This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:非隔离电路运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203352/tps23755-non-isolated-circuit-operation

器件型号:TPS23755

大家好、

在数据表的图8.2和下一页所示的非隔离式电路中、Q1发挥什么作用?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886876/tps23758-non-isolated-pd-solution?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS23755%252525252520non#

此外、Q1需要哪些规格?
在上面螺纹所附的原理图中、Vceo 和 Vcbo 都是-80V、但是否需要该击穿电压水平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在附加到所引用线程的原理图中、它是 Q2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    感谢您与我们联系!

    Q2用于反馈控制传递函数。 在以下主题中可以找到类似的结构(使用 TPS23755时 FB 电压从1.25V 变为1.75V)。  PNP 的 V_EB 可能为0.7V。此 PNP 的额定电压应高于 VDD - PGND、对于 PoE 高达57V。 因此、您可以使用额定电压为80V 的 PNP。  

    e2e.ti.com/.../4197429

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致、

    帝昂