This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:堆叠 BS2980

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203113/bq2980-stacking-bs2980

器件型号:BQ2980

我在几个地方看到它表示该器件可能不适合堆叠、但在论坛或数据表中没有确切的说明。

此器件可以堆叠吗? 如果没有、为什么、是否有权变措施?

我需要2S OCP 解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zijws:

    BQ2980在设计时未考虑堆叠、并且未实现堆叠接口。

    堆叠这些栅极驱动器面临的最大挑战是、器件使用高侧驱动器、因此驱动器输出通常处于电源电压+ 10V 左右。

    这可能意味着您需要使用额外的电路才能使器件在堆叠设计中正常工作。 这是因为您将有两个不同的 DSG 和 CHG 驱动器。 您需要对这些信号及其一起进行电平转换以实现连接。 这可能无法通过使用高侧配置来实现、也可能不易实现。 我们还没有测试过任何这样的配置。

    如果您想要堆叠器件、则必须将顶部器件和底部器件的信号电平转换到低侧驱动器中、以便使用低侧 FET。 这可能更容易实现、但同样、您需要对信号进行电平转换并使用低侧驱动器、这会使设计进一步复杂化。 我们没有实现这一目标的示例或建议。

    遗憾的是、我们目前没有具有 OCP 的2s 器件。 不过、我们将来可能会有这样的体验。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙