This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:40V、10A 双路输出设计

Guru**** 2580175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203446/lm5119-40v-10a-dual-output-design

器件型号:LM5119

我最近获得了 LM5119评估板、并且对迄今为止的性能感到满意。 我的应用需要两个40V、10A 输出、该部件似乎是完美的选择。 但是、我在数据表和在线规格中注意到的一件事是、最大设计电流为15A。  

LM5119是否能够在两个输出通道上执行40V、10A 操作? 或者、每个输出通道是否仅设计为提供8.5A 电流(最大允许电流的一半)?

如果 LM5119能够具有两个40V、10A 输出通道、则任何地方均可使用参考设计。 Webench 不显示任何支持该功能的设计、只有交错选项对于该规范可用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有适用于40V、10A 的参考设计。 LM5119是一款控制器、功率通过选择正确的外部器件来确定、例如:

    功率 FET、感应电阻器、 输出电感器、输出电容器、输入电容器、 斜坡和反馈环路。

    您可以使用现有的 EVM 并根据您的应用进行修改。 如需进一步支持、请告诉我。

    此致