请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好
我有疑问需要您的帮助。
测试如下:
1.唤醒 MCU 以初始化 BQ 寄存器数据、在10s 内发送 DEEPSLEEP 命令、然后在300ms 的延迟后再次发送该命令;未能进入 DEEPSLEEP 模式。
2、 在同一操作中,间隔时间延长到20多秒。 成功进入 DEEPSLEEP 模式。
如何解决该问题?
正在等待您的回复。
谢谢
星形