This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:灌电流相关说明

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202395/tps51200-q1-sinking-current-clarification

器件型号:TPS51200-Q1

您好、专家!

希望确认:
器件 TPS51200QDRCRQ1可以连续处理1A 的反向电流(进入 Vout 引脚)、对吗?  

在 REFIN = 0.6V 和 VIN = 3.3V 条件下:
如果有电流进入 Vout 侧、Vout 电压输出是否低于0.6V? 或者只要灌电流未达到限制(来自数据表、3.5至5.5A)、它就可以调节到这样的 Vout、对吗?

另外、为什么 VO 灌电流限制"值具有此范围(3.5至5.5A)? 有什么方法可以确定/设置确切的 IVOSNCL?

请为您提供帮助。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artzy:

    我在研究这种情况。 我们将在周一回到您的身边。

    此致、

    萨姆·格拉迪纳鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam。

    -阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artzy:

    因此 TPS51200-Q1是 VTT 终端电压 LDO。

    如果要从负载向 VO 引脚灌入电流、则应期望输出电压上升而不是下降。 请参见下图。

    灌电流限制是 IVOSNCL 具有3.5至5.5的器件间变化、同时温度也是一个因素。 如果预期器件的灌电流将超过3.5A、则建议使用多个 TPS51200-Q1。