This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62050:TPS62050DGSR Cin电容问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198782/tps62050-tps62050dgsr-cin

器件型号:TPS62050

您好!TI 团队

1 μtps62050的Cin电容,也就是Vin脚的输入电容规格有特别要求规定吗?是否一定要和规格书中参考设计参数一样,一定要10uF下芯片才能更好工作呢?如果更改这个容值参数是否可行,如改为20uF呢?请给些建议?谢谢。A

2 μ A、目前客户终端反馈,锂电池给tps62050供电,在Vin脚输入电容Cin在20uF时,电池电量会出现下降很快,经测试有1000uA的待机电流;但是在Cin电容为10uF时,和规格书中参数一样,电池电量发电正常,此时待机电流只有80uA,也就是说Cin加大对系统会更加耗电了。出现此现象正常吗?能给些建议吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    1. 10uF 是最小值、可以无任何限制地增加、以便更好地进行输入电压滤波。 更改为20uF 应该可以。 但其应为低 ESR 陶瓷电容器。

    2.异常。 请确认20uF 电容器是陶瓷电容器、并靠近 TPS62050 Vin /GND 引脚。 您可以将原理图和 PCB 布局发送给我们。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy

    以下是你要schematic和layout:

    请给点意见。

    谢谢。

    Chye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chye:

    原理图和布局看起来很好。 您是否意味着 CE3更改为22uF 陶瓷电容器、那么输入电流将增加? 如果是、则没有道理。 10 μ F 和22 μ F 相同的陶瓷电容器是否具有相同的电压降额? 确保22uF 陶瓷电容器质量良好。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    你好,以下是 Cin 和列表图表:请问适不适合用在你们产品,请给点意见 ESR 值谢谢 Ω Ω

    芯片电容器 X5R 22UF 16V 10%+85-55C 1206 T&R RoHS WALSIN 技术 1206X226K160CT
    芯片电容器 X5R 22UF 16V 10%+85-55C 1206 T&R RoHS 三星电子株式会社 CL31A226KOCLNC
    芯片电容器 X5R 22UF 16V 20%+85-55C 1206 T&R RoHS TDK C3216X5R1C226MTJ00N
    芯片电容器 X5R 22UF 16V 20%+85-55C 1206 T&R RoHS WALSIN 技术 1206X226M160CT

    C3216X5R1C226MTJ00N

    1206X226K160CT

    1206X226M160CT

    CL31A226KOCLNC

    以下是我的实验表:请给点意见。谢谢

    谢谢,

    Chye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chye:

    我怀疑这是由输入电容器的质量导致的。 是否所有上述4个 X5R 电容器都有相同的问题? 您是否试图改变不同的供应商? 或者更改为 X6S/X7R 材料陶瓷电容器? 10 μ F 陶瓷电容器 X7R/X6S 还是同一个 X5R?  我建议使用25V、X6S 或 X7R、22uF 陶瓷电容器作为输入电容器。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    Nancy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    谢谢建议。10uF 陶瓷电容器为 X7R 6.3V。

    谢谢。

    Chye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    X5R、X7R 或 X6S 有什么不同?

    谢谢。

    Chye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chye:

    有很多不同之处,你可以在谷歌或电容器的制造商搜索它。 您可以参考以下链接中的一项信息。

    希望这对您有所帮助。

    https://www.digikey.com/en/articles/what-is-the-capacitance-of-this-capacitor

    南锡