This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:系统过载时引脚 BAT 上的电压是多少

Guru**** 2500865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201894/bq24292i-what-is-voltage-at-pin-bat-while-the-system-is-overloaded

器件型号:BQ24292I

问题1芯片数据表第7页上的2V 电池短路(典型值)是什么意思。

问题2:第 8.3.1.2节中的"在没有直流电源的情况下使用电池加电"。 它说明该器件始终监控通过 BATFET 的放电电流。 当系统过载或短路时、器件将立即关闭 BATFET 并使 BATFET 保持关断状态、直到输入源再次插入。 如果发生这种情况、在输入源插入之前、BAT 引脚的电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下方查看您的问题的答案。  

    1)电池短路电压是充电涓流充电阶段的阈值。 完整充电曲线图示请参阅数据表第18页的图13。 只要在 BAT 引脚上检测到的电压低于 Vshort 电平并且启用了充电、器件就会在100 mA 上为电池充电。  

    2) BAT 引脚电压将继续是您连接的电池的电压。 BATFET 关断会将电池与系统的其余部分隔开、以防止电池继续放电。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garrett。

    现在我想知道哪种保护是有效的、是芯片保护还是电池的 PCM。

    当我们的器件过载时、它的电源被关闭。 我们测量了 BAT 引脚并获得1.8V。

     将输入源插入器件并从器件上拔下、器件将恢复工作。 它看起来 BATFET 由于过载而关闭、然后重新开启。

    或者从设备上拔下电池、然后插回设备、设备将恢复工作。 我们在从设备上拔下电池时测量了电池、电池为4.0V。

    那么、您能否解释一下哪种保护是有效的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电池的 PCM 将独立于 BQ24292I 芯片工作。 根据您的观察结果、似乎两种保护措施在器件过载时都生效。 如上所述、芯片保护不会影响在 BAT 引脚上观察到的电压。 您在不同场景下观察到1.8V 节4.0V 可能是由于您的电池采用了 PCM。  

    此致、

    加勒特