This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice 模型或未加密 TINA-TI 模型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV, LM3414, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189277/pspice-model-or-unencrypted-tina-ti-model

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件: LM3414TINA-TI
我们正在尝试对使用 LM3414HV 但未通过 EMI 测试的 LED 灯进行仿真。
由于我们已经在 LTspice 中对 EMI 滤波器进行了建模、因此我们希望您拥有可导入但不能导入的用于 PSpice 的 LM3414模型。
虽然您有一个 TINA-TI 模型、但 TINA 对我们来说是完全不熟悉的、并且似乎也不能胜任这项任务。
大概、我们可以在 PSpice 中对 EMI 滤波器建模。
因此、您能否为 LM3414HV 或 LM3414提供 PSpice 模型或未加密的 TINA-TI 模型?
如有必要、我们可以签署 NDA。
提前感谢。
迈克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将您的问题分配给了我们的专家。 由于人民币节假日、重播可能会有一些延迟。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔您好!

    由于 LM3414是旧器件、因此我已浏览内部文档列表、但找不到 pspice 模型或未加密的 TINA 模型。  

    但现在、我们有一个处于采样阶段的新器件、它能够完全覆盖 LM3414HV 的内部、具有更好的调光性能、可与 simplis 模型一起使用。 如果您对此感兴趣、我们可能会通过邮件讨论更多内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason,

    大家好、感谢您的答复。

    您(或 TI 的其他人)是否可以解密 TINA-TI LM3414模型?

    其他 E2E 帖子指示已针对其他部件执行此操作。

    我们使用 LM3414HV 已好几年了、现在的设计十分可靠。

    我们有数百个 LM3414HV 器件库存。

    我们遇到的唯一问题是通过 EMI 测试以启用 CE 标识。 我们当前的 EMI 滤波器效果不够好。

    我们希望使用 PSpice 来帮助设计新的 EMI 滤波器。

    最后、是的、我们希望获得有关新器件和样片的更多信息。 我们有一些正在开发中的高功率灯、并且正在寻找合适的驱动器。 请随时直接通过 msadaway@ljstar.com 给我发送电子邮件 、以便处理该问题。

    再次感谢。

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔您好!  

    目前我找不到解密 TINA 模型的方法。 很抱歉给您带来不便。

    对于新部件、您是否有可用的 NDA 以便我可以共享信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款新器件的应用是使用24V 电源以1.4A 和~18V 的电流驱动大功率 LED 阵列。 这是一项要求、我们希望避免使用笨重的 EMI 滤波器、因为驱动器的空间是有限的。

    我们没有签订 NDA、但如果您的新器件适用于该应用、我们很乐意签署 TI 要求的任何 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔您好!

    我会给您发送一封电子邮件、如果可能、请致电当地归档团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我刚刚发送(来自 msadaway@ljstar.com)的有关获取 NDA 的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已将有关 NDA 的电子邮件发送给您。