This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:低功耗效率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-002, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201541/ucc28780evm-002-low-power-efficiency

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件: UCC28780

尊敬的专家:

我 ‘s 使用90Vac (60Hz)输入和45W@20V 2.25A 输出测试 UCC28780EVM-002、但其功效远低于 EVM 用户指南中的效率。 我想知道效率损失的原因是什么、这里是我的波形。

绿色的是 SWS、 蓝色的是 PWML、黄色的是 PWMH

似乎已经实现了 ZVS、但功效真的很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器及其 EVM。

    《EVM 用户指南》中列出的效率值在90Vrms 时是一个典型值、每个电路板可能上下有所不同。  
    当然、90.24%(43.3W/47.988W)明显低于预期。   
    不过、用于计算的数字是来自交流电源和直流负载模块的读数。 目前尚不清楚这些器件的校准效果如何。
    此外、未考虑输入电缆和输出电缆中的损耗。   

    我建议使用独立的已知校准 DMM 测量输出电压和电流。
    对于输入功率、我建议使用已知的校准功率计(例如 Yokogawa WT310或等效产品)并测量 EVM 输入连接器上的电压。  
    另外、留出大约30分钟或更长的预热时间 、让变压器温度上升到稳定状态。  随着磁芯升温、磁芯损耗会下降。   
    您测量的数值可能与用户指南中的数值不完全相同、但应该比90%更接近94%。  

    对于空载输入功率、请确保首先测量输入连接器处的电流、并在测量电流之前测量输入电压、以便电压表电流不包含在电流测量中。  确保没有其他探针连接到空载 EVM、以使探针阻抗不会增加测量的输入电流。  

    此致、
    乌尔里希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich,

    谢谢您的, ,在检查了输入电缆和输出电缆的电阻后,我发现他们的输入电阻不能被忽略(0.06欧姆和0.15欧姆) 随后我将重新测试我的 EVM 与更专业 的功率计,我认为这一次我会得到精确的功效。

     此致。