请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723 大家好、
在我的客户系统中、 RAC 和 RSR 已经使用了5m Ω。
相关寄存器的设置如下所示、
RSNS_RAC=1b
RSNS_RSR=1b
IADPT_GAIN=1b
但是、当使用我们的 GUI 读回 Iin 电流时、它仍然显示为 实际电流的一半、例如实际 Iin 电流4000mA、但0x2B 回读值约为1950mA。
有什么我漏掉的吗? 为什么它没有回读4000mA?
谢谢!
凯