This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:IEC62368认证和 LPS 特性

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190976/tps25980-iec62368-certification-and-lps-feature

器件型号:TPS25980
主题中讨论的其他器件: TPS25982

该部分已通过 IEC62368认证、但是否还涵盖将 IEC62368 "低功耗源"功能作为单个容错设计来实现、而无需任何单独的诊断?

我的意思是将 IEC62368表的 Q.1限制和第 G.9条作为单一部分进行规定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedingo、

    我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedingo、

    您是指 IEC62368-1还是 IEC62369-3? 该器件已获得-1认证。 我不确定您所指的表格和条款是什么?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是62368-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedingo、

    您能否共享表 Q.1和第 G.9条?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal。

    我认为你也应该拥有这个标准,我认为从标准分享截图是非法的,因为有限制有多少人甚至可以打开这些文件。

    我从您的 UL-COA 文件中看到,此设备似乎被视为过流保护设备,但 Standard 也说:"使用过流保护设备时,它应该是保险丝或非可调、非自动设置的机电设备。" 如果 UL 说此设备是过流保护设备,我很高兴接受:)。 也许我仍然需要向 UL 咨询、COA 上的所有其他部分都可以获得 LPS 认证、但当然、如果您可以告诉我、此器件能够作为单个部分提供 LPS 认证所需的所有内容、那将非常棒! :)

    下面是 COA 文件的屏幕截图、这似乎是62368-1附件 Q 中的表 Q.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedingo、

    似乎没有名为"Limited Power Source"的认证。 LPS 分类适用于电源等系统级。 我认为我们无法在器件级别进行 LPS 分类。 但是、当您为您的电源选择 LPS 分类时、设计中已经具有 IEC62368-1和 UL2367认证的电子保险丝将有助于进行产品级认证。  我会建议向 UL 确认一次。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为此处的主要问题是、该元件是否被视为与保险丝类似的元件。 组件 COA-file 表示"已 根据 UL  2367中的要求将这些器件作为电子过流保护器件进行了调查。" 此外、还参考了62368表 Q.2中的类似表格、但 IEC/UL62368指出:"使用过流保护设备时、应使用保险丝或非可调、非自动设置的机电设备。"

    那么、问题是、该元件是不是 被视为与正常保险丝类似、或者它是 IC 限流器" 。 CoA-file 指示它被视为保险丝、因为它指的是表 Q.2。 如果它是 IC 电流限制器"、则应参考表 Q.1、且应通过62368第 G.9章的测试计划。

    我认为这个部分有点超前于标准、这就是为什么会产生混淆的原因。 对于62368、如果参阅表 Q.2、则应为机电设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedingo、

    TPS25982 (TPS25980是 TPS25982上的较低版本)产品页上还提供了最新版本的 UL2367和 IEC62368-1认证的代码段。

    1.u:2367

    2.  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将继续与 UL...讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们是否可以为此组件提供完整的 UL-COA 文件? 我在该论坛上找到的只是其中的一部分。 例如、提到了图4、它在您共享的此 UL_COA 文件中不可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedingo、

    UL 报告中提到了 UL-COA。 但如果没有 NDA、我们不能共享报告。 您可以联系当地销售团队以获取 NDA。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我们不需要整个文件。 仅此报告的 COA 部分中提到的所有插图等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有在报告中看到图示。 但我们提到它作为 EVM 原理图。 产品页面上提供了 EVM 用户指南。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将需要这两个。 标记的所有 DMD。 UL 要求查看这些类型。 我认为图4应该显示用于测试的外部电路、而不是 EVM 原理图本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedingo、

    很遗憾、如果没有 NDA、我无法分享任何举报人的信息。  

    请查看这些证书是否有帮助。  

    e2e.ti.com/.../0827.Certificate_2D00_CB_2D00_US_2D00_34968_2D00_M2_2D00_UL_2D00_20201002.pdf

    e2e.ti.com/.../E169910_2D00_Vol1_2D00_Sec49_2D00_20200611-_2800_1_2900_.pdf

    e2e.ti.com/.../E339631_2D00_Vol1_2D00_Sec7_2D00_20210805.pdf

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些不起作用...

    为什么在"公共"COA 文件中提到无法共享的内容? 我们只需要此 COA 文件中引用的图示4和电气等级部分。 我们已经与 TI 签订了 NDA、但该协议是与您的"雷达"团队签订的。 这是否足够、或者我们是否需要针对本例进行独立?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedingo、

    我通过 e2e 聊天向您发送邮件 ID。 请在我的邮件 ID 上联系。  

    此致

    G·库纳尔