请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 主题中讨论的其他器件: BQ27426
您好!
我有一个关于连接 bq25619 BATSNS 引脚的理想方法的问题。
我们需要将 bq25619与 bq27426电池电量监测计一起使用。
该电池电量监测计在 SRP 和 SRN 之间使用一个0.01欧姆的感应电阻器、并与电池串联。
问题是哪一个是连接 BATSNS 引脚的最佳位置。 我们是否应该将其连接到更靠近电池组的地方? 还是传感电阻器的另一侧、更靠近负载(它实际上连接到电池充电器的 VBATT 引脚)?
下图中的 A 点或 B 点。

谢谢。
莱昂纳
多