请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 尊敬的支持团队:
有没有人提供过包含 BQ77905温度阈值的简单 Excel 表格来优化温度行为? 拥有50万 BMS 的美国客户希望仅通过5°C 迟滞来切断75°C 以实现最佳运行、因此必须评估不同的 NTC/RTS/PU 组合...
谢谢您的关注、
托尔斯腾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.