This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:在写入 LM5017电路图时询问 RFB 设置。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357153/lm5017-inquiry-about-rfb-setting-while-writing-lm5017-circuit-diagram

器件型号:LM5017

大家好、我之所以提出这个问题、是因为在使用 LM5017SDE/Nope 编写电路图时我有一个问题。
数据表中的公式与从 TI 主页下载的"LM5017QuickStartCalculator.xls"文件存在差异。
当设置为 Rfb1=3K、Rfb2=5.1K 时、数据表上的公式指示 Vout 为3.3075V、但在 Excel 文件中、它的计算值为3.24xxV。
我将询问有关差异的信息。

我要使用的输入功率是48V 型、Max80V、输出电压为3.3V (Imax = 0.5A)。

如果我缺少任何其他东西、如果您能告诉我、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、有一个拼写错误。 根据 Excel 计算出的值为3.38V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DC 您好

    快速入门在计算反馈电阻值时使用1.25V 内部基准电压。 我想、最初的开发人员相信、通过使用1.25V 的电压、他可以获得更实用的 VOUT 值。  

    - EL