This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BMS 芯片编程

Guru**** 2547570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357061/bq40z80-programming-of-bms-chip

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400

尊敬的先生:

实际上、我使用 BQ40Z80芯片来保护锂离子电池、具体参数如下:

COV:4.2V、CUV=2V、1800 mA、1800 mA。

实际上、我想对 PCB 上的芯片进行编程、而不使用电池电源供电。 可通过 EVM 用户指南中指定的电阻器串供电。 实际上、我想知道是否提供了任何测试 JIG、这些测试 JIG 有助于对我的芯片进行编程并有助于验证其所有功能、如我正在使用的通信、PDSG。 或者你能帮助我建议一种方法,我可以通过它来实现这些。

正在等待您的回复、

此致、

舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    为便于澄清、这是您所说的正确内容。

    对于编程和通信验证、我们提供可实现这些功能的 EV2400器件。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺