This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521907的 VSYS 电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358113/tps65219-vsys-voltage-of-tps6521907

器件型号:TPS65219

我正在考虑使用 TPS6521907作为 AM62x 的电源。

[问题。]
我认为 VSYS 的建议条件是5V、但如果我输入3.3V、运行中是否有任何问题?

[条件]
Buck2的3.3V 输出未使用。
我认为降压转换器要求输入和输出电压之间有0.7V 的电势差、但 Buck2的3.3V 输出未使用。 (我随附数据表的一部分。)

[附录]
AM62x 的内核电压为0.85V、存储器为 DDR4、
TPS65219的出厂编程模型必须是 TPS6521904或 TPS6521907。
由于 EN/PB/VSENSE 引脚分配了 PB、因此无法使用 TPS6521904。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65219 07 必须在 VSYS 上提供至少4V 的电压。 您强调一下、原因是降压稳压器需要0.7V 的余量、而 BUCK2配置为输出3.3V (3.3+0.7=4V)。 即使应用中未使用所有默认启用的电源轨(即 Buck2)、也必须遵循余量要求。 PMIC 使用来自每个电源轨的内部电源正常信号 作为参考、以成功执行上电序列。  

    如果应用使用3.3V 输入电源、DDR4和 VDD_CORE=0.85V、那么我会建议使用 TPS65219 04 。 客户还可以选择使用用户可编程版本(TPS6521905)创建定制 NVM。

    请注意、TPS6521907和 TPS6521904都默认启用了首次电源检测(FSD)。 这意味着 PMIC 在首次上电期间忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态(直到释放 nRSTOU)。 客户计划如何驱动 PMIC 的 ENABLE 引脚?

    谢谢。

    布伦达