This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:定时

Guru**** 2508295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358097/tps25981-itimer

器件型号:TPS25981

您好!

TPS25981x ITimer 是否具有最大电容限制?

我使用 TPS25981计算器将 itimer 填充到800ms 似乎显示出一些错误。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它们是在 EVM、客户电路板还是 PSPICE 上测试此特性吗?  

    我们在数据表中提供了有关计时器引脚的指南。 我在这里分享这些信息。

    您能否分享您面临的确切问题/错误以及器件的运行条件(如果可能、请包含原理图)

    此致、
    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    仅供参考、这是从 TI 网站下载的计算工具。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一下 Excel 工作表吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    是什么。 我们只需要检查最大 Idimer 电容限制。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../1581.TPS25981_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我在设计计算器中查看了问题。 问题是无法在查找表中找到最接近的标准值。 因此、没有限制、只需遵循上面提到的指南即可。

    如果没有其他后续问题、请点击 Resolve (已解决)。

    此致、
    阿鲁什