This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:如何设计输出电压为50V 的 OVP 组件?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351962/tps923653-how-to-design-ovp-components-with-50v-output-voltage

尊敬的 TI 论坛:

如果需要50V 输出、应如何配置 OVP 组件? 在这种情况下、正常运行时 Vovp 是否无法低于1.1V、以及当 Vout 达到临界63V 时 Vovp 是否无法高于1.45V? 在本例中、最佳设计实践是什么? 如果 OVP 引脚只是连接到 GND、有什么缺点?  

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    我目前不在办公室。 我将在下星期一回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的回复、如果您回到办公室、有机会处理此问题时、请告诉我、

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    抱歉、您错过了该主题。

    50V 等高压输出条件下的1.1V 和1.45V 阈值、感谢您指出这一点并注意到它。 我们会在内部进行检查、看看这是否是数据表和常见问题解答中的拼写错误。

    Unknown 说:
    如果 OVP 引脚直接连接到 GND、到底有什么缺点?  [/报价]

    您应该 从不 将 OVP 引脚连接到 GND。 如果您这样做、会非常危险 、因为当发生 LED 开路负载时、没有触发保护、输出电容会被输出电流充电至 IC 无法 承受的电压、并会发生故障。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    现在、为什么将 OVP 引脚连接到 GND 很有问题、但我仍不知道在需要使用50V 输出电压突破限制的情况下、最佳设计实践是什么。 您能否解释一下当 OVP 电压超过1.1V 时会发生什么情况? 芯片是否停止在恒定电流模式下工作、并将降低输出电流(或电压)以使 OVP 电压恢复到1.1?

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    我目前不在办公室。 我会在5月6日回来办公室的时候回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    我们仍在进行内部检查、得出结论后将向您提供更新。

    您能解释当 OVP 电压高于1.1V 时会发生什么吗? 芯片是否停止在恒定电流模式下工作、并将降低输出电流(或电压)以使 OVP 电压恢复到1.1?

    当 OVP 引脚的电压超过1.1V 时、 CV 模式将逐渐进入并降低输出电流。  当 OVP 引脚的电压高于1.45V 时、将触发"LED 开路负载"保护。

    此致、

    周老师